This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:是否可以用于低侧感应

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138, INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963412/ina138-is-it-ok-to-use-in-low-side-sensing

器件型号:INA138
主题中讨论的其他器件: INA193

您好、先生、

INA138可以支持低侧感应、对吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表第6.3节中建议的共模输入电压范围:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    正如 Kai 所指出的、对于低侧应用、输入的共模大约为 GND、而 INA138允许的最小共模为2.7V:

    因此、该器件将不适用于低侧应用。 您之所以选择 INA138作为目标、有没有原因? 您是否必须为此应用配备电流输出器件? 如果不是、具有相似结构但预定义增益结构的器件是 INA193系列、您可以在方框图中看到该系列是相同的架构、但在封装中包含集成增益电阻器和缓冲器。