This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:OPA172

Guru**** 2848420 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA172, TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958165/opa172-opa172

器件型号:OPA172
主题中讨论的其他器件: TLV9061

您好、先生、

问题并非完全针对 OPA172、而是寻找麦克风前置放大器解决方案。

我的客户正在寻找适合 ANC 模拟前馈麦克风的低电压麦克风压缩 IC。

原因是当外部音频源太大(如超过120dB 至130dB)并考虑麦克风功能(超过115dB 时将削波)时、

希望 IC 能够将外部音频源压缩到115dB 以下。

 压缩比也可以支持2:1或3:1、这样就可以微调适合设计的比率。

他们发现 ADI SSM2167能够满足以下要求和链接。

但封装太大。 您能否帮助提出采用微型封装的合适器件?

https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/SSM2167.pdf

 谢谢、Ian。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    我建议 使用 TLV9061、因为它采用小型封装、具有低电压、并且适用于音频。 它不会在内部压缩。

    我可以在某种压缩中破解、但如果能使其正常工作、可能需要如此多的组件、而不是一种小型解决方案。