This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:传播延迟

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171, THS4012, THS4022, LM6172, OPA862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963150/lm7171-propagation-delay

器件型号:LM7171
主题中讨论的其他器件: THS4012THS4022LM6172OPA862

大家好、

客户希望使用 LM7171运算放大器设计单端到差分级。  由于 LM7171 采用单通道封装、因此两个此类运算放大器之间的传播延迟匹配程度如何?

在他的应用中、他将具有20ns 的上升/下降时间、因此2个运算放大器的传播延迟(典型值为5ns)不应显著变化。 他已经在同一芯片中寻找了具有非常接近匹配的2通道运算放大器、但结果不如 LM7171 (例如 LM6172和 THS4012/THS4022)。

他不介意传播延迟的确切数量、只需两个分立式运算放大器的延迟数量接近。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    延迟应相当相似、但由于器件之间的 AOL 响应不同、延迟会略有差异。 每个器件的配置也会影响延迟。  

    另外、客户是否考虑使用 FDA 或 OPA862?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Danilo、  

    延迟?  

    封装传播延迟、极低且匹配

    2.器件延迟或实际相移需要具有相同的噪声增益、但如果您执行此操作、相位响应应在单个裸片双核上接近。  

    3.当 FDA 选择范围如此广泛时,为什么要使用双路运算放大器,这些 FDA 可通过在两个输出上提供出色的匹配直接设置为单路输出或差动输出