This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962986/lm358-question

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: TLV9002

您好、专家、

客户尝试使用 LM358、预计至少在200 Ω 负载下具有3.7Vo 电压、因此20mA 似乎正常。  但现在它们只能达到大约3V。 请查看下面的原理图并告诉我们可能出了什么问题吗? 或者、请向我们推荐其他解决方案。 顺便说一下、它们需要-40 - 85摄氏度的解决方案。

谢谢。

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    原理图未通过。 请再次发布:-)

    也许此数据表片段可以帮助:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    更新了原理图。

    客户的负载仅为200欧姆。 如果可以满足客户的3.7V 需求或建议其他合适的解决方案、请帮助检查原理图。  

    谢谢、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    TLV9002具有更高的正输出电压。