This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2990:关于加电序列

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/957524/opa2990-about-powerup-sequence

器件型号:OPA2990

大家好、

 

我 想使用 OPA2990S 以下加电序列。

1. V-=-15V (VS=-15V)

2. V+=+15V (VS=30V)

 

根据数据表,“VS =(V+)–(V–)”的绝对最大额定值为0V 至42V。

我可以先应用"V-"吗?

 

您能告诉我们建议的上电顺序吗?

(V+和 V-等的应用时间)

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    如果我错了,请纠正我的问题,但是30V -(-15V)= 45V 超出了 OPA2990电源电压的最大额定值:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    不建议在绝对最大电源下运行。 您应始终保持在或低于建议的工作条件。 绝对最大额定值是超出时可能发生损坏的限值。

    当 V-首次打开 Vs = 0V -(-15V)= 15V 时、您不会违反绝对最大值条件。 然后、当 V+打开 Vs = 15V -(-15)= 30V 时。

    建议不要使用加电顺序、但电源应尽可能地一起打开。 我看不到导通 V-的问题、首先、这将在运算放大器导通之前提供一条返回电流路径。 如 需更多信息、我建议观看 TI 高精度实验室有关 EOS 的视频。 视频中提供了有关上电排序和器件保护的信息。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

    要了解有关此主题的更多信息、我建议您观看上文 Tim 链接的视频。  不过、本演示最相关的部分是视频/演示 12.1 TI 高精度实验室-运算放大器:电气过载-简介中的幻灯片7和8。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tim San、Daniel San、

    感谢您提供信息。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    并且不要落入该闩锁陷阱:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏