This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA377:适用于音频扬声器应用的混频器前置放大器

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/957413/opa377-mixer-pre-amp-for-audio-speaker-application

器件型号:OPA377

大家好、

我的客户有一个 SPK AMP (TPA2010)设计、CPU 的线性输出和编解码器的线性输出通过前置放大器(OPA377)同时连接到 SPK AMP (TPA2010)。

可以同时输出两个线路输出以进行混合、您的点是否存在任何问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您可以展示原理图吗?
    如果客户使用 OPA377和电阻器构建附加电路、则可以正常工作。

    此致、
    Iwata Etsunji