This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301-Q1:限制引脚断开

Guru**** 2931150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963071/ina301-q1-limit-pin-open

器件型号:INA301-Q1

您好!

是否可以将 LIMIT 引脚保持悬空、将会出现什么情况? 电流源串联是否有任何内部电阻器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有与电流源串联的内部电阻器。 当保持悬空时、该引脚的电势将近似等于电源电压。  

    如果不需要比较器功能、可将 LIMIT 引脚悬空或连接至 VS 引脚。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我可以在 LIMIT 引脚上放置一个10K 上拉电阻器至 VCC 吗?

    恐怕使用内部电流源时、该引脚上的电压将为80uA x 10k =比 VCC 高0.8V、由内部钳位二极管限制为0.3V、因此组件会承受应力?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 LIMIT 引脚和 VS 引脚之间放置一个任意值的电阻器、或将其直接短接在一起。 不存在强调任何组件的风险。

    当连接至 VS 引脚时、电流源会直接关断、因为它会在净空之外流动。 LIMIT 引脚上的电压永远不会高于 VS。

    此致、Guang