This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202:比较器是否可以支持2 PWM 输入比较?

Guru**** 2580965 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958108/tlv3202-may-comparator-can-support-2-pwm-input-compare

器件型号:TLV3202

你(们)好,先生  

比较器是否 可以支持2个 PWM (频率25Hz~25KHz)输入 ?

                      令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    是否要使用 TLV3202将两个 PWM 信号与两个基准进行比较?

    我需要有关您的设计和输入信号的更多信息。 最大输入电压是多少? 最小输入电压是多少?...

    这些信息将帮助我更好地回答您的问题。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe  

    低最大值为0.4V /高最小输入电压为2.7V。

                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    令人很烦

    听起来您是在单独监控每个 PWM 信号。 如果是这种情况,您提到的速度范围对 tlv3202来说是很好的。

    卡盘