This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228-Q1:I2C 引脚电容

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228-Q1, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963065/ina228-q1-i2c-pin-capacitance

器件型号:INA228-Q1
主题中讨论的其他器件: INA228

您好!

 我们正在考虑在项目中使用 INA228-Q1。

将连接14个 INA228器件。

我无法在数据表中看到 SCL/SDA 引脚电容器。

请帮我了解 SCL/SDA 引脚电容。

谢谢、此致、

Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arumugam、

    感谢您使用 TI 论坛。 这些引脚的典型电容为3pF。