This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:最坏情况下的静态电流

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211, OPA211-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/961973/opa211-worst-case-quiescent-current

器件型号:OPA211

大家好、

数据表提供了有关整个电源范围内最大静态电流 pf OPA211的信息。 客户想知道器件是否由±2.3V 供电、在-55C 至150C 的工作温度范围内、最坏的情况是什么?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danio:

    问:在-55°C 至150°C 的工作温度范围内、最坏的情况是什么?

    在150C 时、OPA211中没有发布特定数据。 但是、如果我使用 OPA211-HT 进行比较、则每通道的 Iq 显示为大约7.5mA。 因此、在-55°C 至150°C 的温度范围内、我将使用 Iq = 7.5mA/通道作为最坏情况。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回答。 OPA211-HT 的7.5mA 最大电流消耗高于 OPA211在6mA 时的最大电流、该电流可能为+/-18V。 客户的问题是在±2.3V 时电流消耗最差。 我们还有其他类似的器件吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    以前、Iq = 7.5mA 的数字基于 Ta = 210C 时 OPA211-HT 提供的实验数据。  

    如果我们根据 OPA211数据表的图20和图21在150C 时执行 IQ 图中最坏情况的推导、 则在150C 时、Vs = 4.6Vdc (+/-2.3Vdc)计算出的最坏 IQ 图为6.404mA。 请注意、TI 不保证数据表中未具体说明的任何内容。  

    下面是在150C 时、Vs=+/-2.3Vdc 时 IQ = 6.43mA 的最差数据推导出来的方法、请参阅假设1和2。  

    下面的图20显示了 IQ 与温度之间的线性行为、从-55C 到150C、其中 Vs = 36V 或(+/-18V)

    图21显示了 Iq 与 Vs 在25C 下从 Vs=4V 线性变化到36V 的行为。 还假设 IQ 与 Vs 的斜率保持在150C。

    图20中、通过两个点(-25C、3mA)和(137.5C、5mA)提取 IQ 与温度的斜率。 我不使用标称值、而是使用 OPA211表中的最坏情况图、其中(25C、3.6mA)和(125C、6mA)斜率增量(Iq)/Delta (T)= 2.4mA/100C = 0.024mA/C 计算得出的截距为3mA。 在150C 时、Vs = 36V 时、IQ = 6.6mA 外推。   

    根据图21、在25°C 时、使用以下2个坐标(36V、3.6mA)和(4V、3.4mA)计算出 IQ 与 Vs 的斜率为6.25e-3mV/Vs。 从图20中可以看出 、在150C 下 Vs = 36V 时 Iq = 6.6mA。  根据假设2、在150°C 时、截距计算为6.375mA。 如果  Vs = 4.6V (+/-2.3V)、 则在150C 时推断 IQ = 6.404mA。  

    如果您有其他问题、请告诉我。 我可以进行粗略估算、但我认为推断出的最差 IQ 数据应该与实际情况相当接近。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您努力回答这个具有挑战性的问题。 我知道 TI 不能保证数据表中未明确说明的任何信息。 我们将更新客户信息、并告知您他是否有进一步的询问。

    此致、

    Danilo