This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]跨阻放大器计算器

Guru**** 2965980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956151/faq-transimpedance-amplifier-calculator

使用以下链接访问计算器:  

TIA 计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的 Excel 文件包含各种计算器、旨在帮助补偿跨阻电路。 以下是每个计算器的说明、也可在工具中找到:

    • 计算器 A1:给定 GBP、RF 和 CIN、计算器返回巴特沃斯响应的可实现闭环带宽和反馈电容值。
    • 计算器 A2: 在给定所需闭环 TIA 带宽(f-3dB)、射频和 CIN 的情况下、计算器返回应用所需的放大器最小增益带宽积(GBP)以及反馈电容值。
    • 计算器 B: 在给定任意 Q 值的情况下确定带宽和反馈电容(CF)的计算器
    • 计算器 C1: 将 Q 转换为相位裕度、过冲(%)和峰值
    • 计算器 C2:将相位裕度转换为 Q、过冲(%)和峰值
    • 计算器 C3:将过冲(%)转换为相位裕度、Q、过冲和峰值

    有关用于这些计算的概念和公式的详细信息、请参阅以下报告: