This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:INA190

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA237, INA238, INA228, INA229, TLV700, INA186, ADS1100, INA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962289/ina190-ina190

器件型号:INA190
主题中讨论的其他器件: INA237INA238INA228INA229TLV700INA186ADS1100INA191

尊敬的专家:

您能不能建议下面电路中电压源 V1、V2和 DAS 的一些硬件或电子器件正常工作。

我已连接该电路、并粘贴在 here.e2e.ti.com/.../PIM_5F00_Fixture_5F00_DEC_5F00_04.pptx 上

请在下面找到并附上用于测量样品电阻的建议电路,该电路是一个金属条(下面称为“受测样品”)。

  1. 我们估计 PIM (受测样本)样本的电阻范围为几个100微欧姆(< 1毫欧)。
  2. 因此、我们打算将 PIM 样本本身用作分流电阻器。
  3. 在以下测试装置中、设置如下:
  1. 我们使用可设置为在低电压(1V)下提供恒定电流(在本例中为10A)的可变电源  
  2. 我们使用另一个电压源为 INA190A5电流感应放大器提供5V 或10V 电压。 INA190A5 (增益= 500)用于测量流经 PIM 样本的电流。
  3. INA 190 A5的电压输出由数据采集系统(DAS)测量。
  4. 使用 INA190 A5测得的电压、我们确定 PIM 样本的电阻、如下所示                                
  5. 由于我们预计 PIM 电阻小于1毫欧、因此我们预计 Vout 不会大于5V。

                               i.   设置电流= ISET = 10A

                                                            二      电流感应放大器的增益(INA186A5)=增益= 500

                               三      INA186A5的 OUT 引脚上测得的电压= Vout

                               四.      PIM 样本的电阻= R

                               V.     Hence R =(Vout)/(增益 x ISET)=(Vout)/(5000)

                              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    我对拖延表示歉意。 感谢您在论坛上发帖。

    通常、您会希望 V1成为一个非常稳定的源、因为这将是最重要的硬件、因为您需要知道电流的确切值。 V1有几条路线可供选择。 您可以只使用正常的直流电压电源、但由于这些是电压控制源、因此您需要一些负载电阻将电流设置为~1A;不过、这需要一个高功率电阻器(10Ω Ω/10W)。 即使您有这个电阻器、您也会有一些负载变化、因为电阻器的温度将升高、改变其电阻、这将改变 ISET 电流。 在测试过程中、您可以使用另一个1MΩ Ω 分流电阻器以及另一个 INA186A5电流感应放大器来测量实时电流。

    V1的另一种方法是使用电子负载仪器。 在这种情况下、V1将是电流源、您只需将负载电流设置为10A 即可。 问题是、这些仪器可能成本高昂、电阻器测量的精度将取决于电流源规格的输出电流误差精度。

    V2只需要是一个基本的5V 低 PSRR LDO。

    DAS 只需大于12位 Δ-Σ ADC。 吞吐量(采样频率)不需要很高、因为您正在进行慢速直流测量。

    另一种选择是使用 INA229/INA228/INA237/INA238中的一种、这种非常精确的监控器在内部包含 ADC。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您回答我的问题。

    更具体地说、您能否指导我们产品否了解推荐的低 PSRR LDO、它是否为 TLV700 (TI 产品)以及可变直流电压源(请检查附件)

    我们能否为 V1和 V2使用2个电压源(连接的一个)。

    如果不是、您可以推荐 V1和 V2电压源的一些产品详细信息。

    对于 DAS,我们是否可以使用 ADC12EU050 (TI 产品)。如果没有任何建议,

    谢谢  

    Amite2e.ti.com/.../283_5F00_pdf.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    您可以使用 TLV700为 INA186供电;但是、最大输出电压型号为3.6V、这是 INA186的有效电源电压、但我建议对 INA186使用5V 电源(Vs)、以最大限度地扩大动态范围、从而最大限度地提高测量分辨率。 在我发送的链接中、我尝试通过将输出电压设置为介于1.8V 和5.5V 之间的值来缩小 LDO 选择范围、但我不确定它是否起作用。 这里是另一个参数搜索选择、我在其中用 Vout 缩小了 LDO 选项的范围、并将最小 PSRR 设置为100kHz 至40dB。  TPS7B83-Q1似乎 是一个不错的选择、但也有很多不错的选择。 只要 INA186在 Vs 引脚处通过推荐的0.1uF 去耦电容接收稳定的5V 电压、该器件就能完美运行。

    对于 ADC、我将从参数搜索中发送一个更窄的选择。 我不推荐使用 ADC12EU050、因为它仅为12位、采用的架构不仅仅是 Δ-Σ。 鉴于您只需要精确的测量而不需要非常快的测量,我强烈建议您使用一个>12位的 Δ-Σ ADC,它可以接受0-5V 单端输入。 ADS1100看起来是一个很好的选择。

    至于直流电压电源(V1)、您会发现这似乎可以正常工作;但是、我无法解密其"+/-3D"的精度规格。 我不知道这意味着什么、因此我将仔细检查此规格、并确保它满足系统测量分流电阻的总体精度要求。 V1的分辨率为10mA、因此如果"3D"表示"3位"、则1A 输出时的最坏情况误差为100*30mA/1A =+/- 3%。 这可能是对制造商规格的错误解释、但它确实表明、即使使用 V1的电流显示、您仍可能需要使用我在上一帖子中提到的单独电路更精确地测量电流。

    另一件事是、我会考虑使用 INA190或 INA191、而不是 INA186、因为它们与 INA186非常相似、但精度要好得多(偏移和增益误差更小)、并且您将需要该精度来进行这些精密测量。

    此致、

    Peter