This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:将 ADS8900连接到 PGA281

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281, OPA625, ADS8900B, THS4031, OPA2320, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/961206/pga281-connect-an-ads8900-to-an-pga281

器件型号:PGA281
主题中讨论的其他器件: OPA625ADS8900BTHS4031OPA2320OPA320

您好!  

我正在寻找 PGA、因此我可以使用 ADS8900 SAR ADC 测量从0、01V 到10V 的电压电平。

我能否使用这些电路之一将 ADS8900连接到 PGA281?

非常感谢

此致

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    顶部的解决方案可以使用 PGA281、该解决方案在反相配置中通过 OPA625进行缓冲。 但是、请在 PGA281和 OPA625 50欧姆-10nF-50欧姆和1nF 共模滤波器的反相级之间放置一个 R-C-R 滤波器、如下所示。  这是为了减少 PGA281产生的任何低电平残留斩波噪声。

    底部的 THS4031建议在 ADS8900B 和 THS4031之间没有合适的 RC 滤波器。  此外、THS4031 (由高于+5.3V 的电压电源供电)可能会在故障或上电/欠压条件下使 ADS8900B 暴露在过压状态下、这也存在潜在风险。  

    另一种解决方案是使用采用缓冲器配置(同相)的双路 OPA2320、该双路 OPA2320由5.3 RVDd 电源供电、如下所示。  OPAx320和 ADS8900B 之间的 RC 滤波器(33.2欧姆和2.2nF)已针对适当的 OPAx320和 ADS8900B 采样保持趋稳响应进行调整。  我还将 R-C-R 滤波  器放置在 PGA281和 opa2320缓冲级之间:50 Ω-10nF-50 Ω 和1nF 共模滤波器、如下所示。   

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    谢谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢您提供的信息和替代解决方案。

    还有一个问题。 最好使用一 个 OPA2320还是两个 OPA320?

    可以找到新的 TI-TINA 仿真调制器。

    e2e.ti.com/.../ADC_2D00_V3.0.TSC

    非常感谢

    最棒的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    此设计看起来很棒、请仅在+5.2V 至+5.3V 之间稍微调整 RVDd 电源(ADS8900B 模拟电源)。 由于 ADC 器件使用的基准电压为 VREF=+5V、因此所需的最小 ADS8900B RVDd 电源为+5.3V。  此外、我假设您在+5V 基准上使用100kOhm - 100kOhm 分压器来生成 VOCM 偏置电压。

    您可以将双 OPA2320用于缓冲器。  这将为您节省 PCB 板布局空间。  使用两个单通道或双通道运算放大 器时的性能几乎相同、也许双通道运算放大器在失调漂移方面提供了稍好的匹配、但在使用双通道或两个单通道运算放大器时、其性能在本质上基本相同。

    谢谢、此致、

    Luis

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢您提供的信息。

    我将在下周完成设计、但在 PCB 上看起来是这样的。

    非常感谢

    此致

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    上面的图像显示不正确、但我很乐意查看您的电路板布局、

    今天稍后我还将通过电子邮件分享 PGA281、OPA2320和 ADS8900B 类似设计的布局示例。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢您的帮助和布局示例。

    附件您可以从我的上一篇文章中找到我的图片。

    非常感谢

    此致

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我已经通过电子邮件发送了 PGA281+OPA2320+ADS8900B 电路板的电路板布局设计文件。

    非常感谢、

    此致、

    Luis