This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6601:LMH6601 .MOD 文件在 PSPICE 中不可用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963076/lmh6601-lmh6601-mod-file-unusable-in-pspice

器件型号:LMH6601

大家好、

我曾尝试为 LMH6601使用 PSPICE 文件、但似乎采用了不同的文件格式、在 TI-PSPICE 中无法使用。 此器件是否有任何.DSN 或.OPJ 文件、或者用于将 LMH6601 .MOD 文件转换为之前提到的文件类型之一的特定方法?

谢谢、

Filipe Rubinstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

     MOD 文件需要首先转换为.lib (只需更改文件扩展名)。 然后、可以使用模型编辑器将.lib 文件转换为.olb 文件。 这些文件可在随附的.zip 文件中找到。

    e2e.ti.com/.../LMH6601.zip

    最棒的

    Hasan Babiker