This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324LV:高 VCM 下的 Vos 表征

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962707/lm324lv-vos-characterization-at-high-vcm

器件型号:LM324LV

您好!

我们正在寻找最大 Vcm 下的最大 Vos。

我们是否有此类特征评定数据?

谢谢

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    使用全温度最大 Vos 和最小 CMRR、

    在中轨和温度下、Vos 为+/-5mV、5.5V 最小 CMRR 为63dB。 即0.707mV/V

    从2.75V 的5.5V 中间轨到5.5V - 1V = 4.5V 的最大 VCM、产生的差异为1.75V

    因此、添加另一个1.75V * 0.707mV/V = 1.24mV

    最终 Vos 最大值为+/-6.24mV

    假设 CMRR 响应为一阶(线性)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超级棒!

    非常感谢 Ron

    kr

    Vincenzo