This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:低闪烁噪声运算放大器/ OPA388是否完全无1/f 噪声?

Guru**** 2892780 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA2388, OPA376, OPA333, INA826, OPA320, INA821, OPA2380, OPA145, OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/957291/opa388-low-flicker-noise-operational-amplifiers-is-the-opa388-completely-1-f-noise-free

器件型号:OPA388
主题中讨论的其他器件: OPA2388OPA376OPA333INA826OPA320INA821OPA2380OPA145OPA1612

大家好、

作为一个学术项目、我正在为模拟输出前端开发一个 ECG 测试台。 ECG 信号由 DAC 生成、并使用电阻式偏差器进行衰减、其输出端的振幅非常低(大约为100uV 至5mV)。 分频器的输出必须在进入 ECG 前端前进行缓冲 为了避免大幅降低 SNR、此应用需要具有极低噪声系数(低于1uVpp)的运算放大器。

ECG 信号主要由极低频谐波(0.5Hz 至30Hz)组成。 对于尽可能低的噪声系数(介于0.5至30Hz 之间)、OPA388似乎是理想的运算放大器。
我要问的问题是:

OPA388真正无1/f 噪声? 在数据表中、没有任何闪烁噪声痕迹返回到1Hz、是否在较低频率下发生或根本不发生?

对于该带宽(0.5-30Hz)、TI 是否还有其他运算放大器选项可提供更好的噪声系数? 同时是 RRIO 或宽共模电压输入范围、适用于单电源操作。

TI 目前提供的哪些型号没有闪烁噪声(或非常低的数字)?

很抱歉、我提出了所有这些问题、但很难找到低闪烁噪声运算放大器、因为没有输入电压噪声(0.1Hz 至10Hz 之间)或低闪烁噪声搜索滤波器、只有输入电压噪声密度(f = 1kHz 时)。

此致、

Daniel Almeida