This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:引线的热导率是多少? 它们是铁和镍?

Guru**** 1649650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/957616/lm124-what-is-the-thermal-conductivity-of-the-leads-they-are-iron-and-nickel

器件型号:LM124

您好!

我正在尝试找到 7704302XA 部件的导线的热导率。 铅材料列为铁~55%和镍~45%。 这看起来是电导率约为~15W/MC 的 Invar、但我需要确认这种情况。