This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139:负电压检测方法

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: INA139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/957354/ina139-negative-voltage-detection-method

器件型号:INA139

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 INA139并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们考虑 对 INA139的引脚5 (V +)施加0V 电压、并对引脚2 (GND)施加-12V 电压、以输出负电压。

之后、在后续级中插入一个比较器、将其转换为逻辑电平信号。

此用法是否有任何问题?

我们已经为+电源侧大规模生产了 INA139、没有特殊问题。

目前、新项目中有一个负电源检测应用。

我们需要确认 INA139也可以使用。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您考虑使用德州仪器。  我们器件的绝对最大额定值对应于给定引脚和器件接地之间的电势。 查看您的器件接地设置为-12V 时的原理图、电源引脚和输入引脚的电势为12V、处于绝对最大范围和建议的工作范围内。  因此、我认为您在配置中使用 INA139时不会遇到任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢你的答复。

    我知道客户的电路没有问题。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一