This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA821:差分输入电压电平

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962477/vca821-differential-input-voltage-level

器件型号:VCA821

大家好、团队、

D/S 表2规定、当 G=40时、RG = 18 Ω(用例为 AVMAX=32dB)。

图1规定、当 RG=18 Ω 时、差分输入电压电平应接近0.1Vpp。

即使增益控制电压(VG)更改为较小的值、输入电压电平是否限制为0.1Vpp?

如何检查不同 VG 中的可接受输入电压?

在我的用例中、VS=+/-5V、RL =100欧姆。

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

      从数据表的第9.3节中可以看出、该器件的最大增益由 Rg 和 Rf 设置。 但对于增益调节引脚或 VG、随着引脚上的电压从2降低到0V、增益以线性方式降低 dB (图65、RG 为18欧姆)。 从图1中、列出了一个公式:VIN_Max (Vpp)= 2* RG * IRG_Max;这不包括 VG、在不同的 VG 下不会受到影响。 2是从系数2得出的、然后再从第10.2.1.2节得出乘数。  

    谢谢、

    Sima