This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6628QML-SP:在总电源电压低于5V 时、性能/功能会降低多少?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2822, OPA2652, OPA2677, LMH6628, LMH6628QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/961974/lmh6628qml-sp-how-much-does-performance-function-degrade-for-total-supply-voltage-below-5v

器件型号:LMH6628QML-SP
主题中讨论的其他器件:OPA2822OPA2652OPA2677LMH6628

各位专家、您好!

我的客户有一个设计、在该设计中、他们计划使用具有5V 单电源的此器件。 他们最近意识到这正好处于允许的电源电压范围的低限、并且想知道如果电源电压低至4.5V、器件的性能/行为是怎样的。

电源电压低于5V 时、是否有任何数据显示性能下降?

谢谢、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    只需自行运行测试、然后为运算放大器提供+5V 至+3V 的可变电源电压。 还可以通过将电路放入烤箱来更改环境温度。 然后你可以很快地感受到所发生的事情:-)

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim 对您的航天方面没有帮助、但他们所复制的等效器件是 OPA2822。 这是 BB CBC10工艺的前3个部件之一、同时也是 OPA2652和非常成功的 OPA2677。  

    我还弄乱了那个将其保持在5V 的最小电源、而不是说低规格为5%。 这些不是 RRout 器件、因此您的电压摆幅不会低于5V。 低于5V 时、您的主要问题是电源电流设置关闭或下降到悬崖、我在这个图中确实显示了 I/O 摆幅与电源电压下降到总电压4V 之间的关系、这意味着它可以正常工作-但没有保证、LMH6628上似乎也没有保证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LMH6628QML-SP 的产品所有者能否对4.7V 总电源电压下的器件功能和性能发表意见?

    我的客户认为他们可以确保应用中的最低电源电压为4.7V、并且为不同的放大器重新设计系统会对计划/成本产生重大影响。  

    请尽快告诉我。

    谢谢、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Jim、  

    无论他们是谁、他们都没有任何原始 IC 设计人员来提供帮助。 在任何情况下、这里还有几个步骤-  

    预期的结温范围会有所帮助

    2.由于缺少 IC 设计人员、高速应用人员可以获得商用 EVM 并降低电源、从而测量电源电流。 如果它以线性方式斜降 至4V、那么可以看到它关闭的位置、这比以4.5V 的电压从悬崖上下降更令人欣慰。  

    3.有时 ATE 测试流程包括一个未报告的最小电源测试、可能会检查它是否是测试流程(商业或航天)的一部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、从应用角度来看、4.7V 电源上没有太多的摆幅。 最坏情况下、每侧的输出余量看起来是1.9V、因此、如果您将输出集中在1/2电源、则您肯定只有2.35V +/-0.45V 的摆幅可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

      Michael 是正确的、我们在数据表中没有建议范围内的电源图。 在5V 电源电压范围内、无法保证额定数据表性能。 我也找不到低于建议电源电压范围的任何其他图或器件信息。 我们可以做的是、正如 Michael 提到的、使用商用 EVM 在4 - 4.5V 电源下测量电源电流和输出范围。  

    谢谢、

    Sima