This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:单通道版本?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM393B, TL331, TL331B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962767/lm393-single-channel-version

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件:、 TL331、 TL331B

团队、  

 我们是否有单通道版本的 LM393?

此外 、LM393和 LM393B 之间有何差异?

谢谢

五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    LM393的单通道版本是 TL331或 TL331B。

    "B"版本在最新工艺中为30多年更新版本、可改善失调电压、偏置电流、电源电流和速度、并添加真正的 ESD 保护。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Paul!