This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件的备选运算放大器:V192 4AK G4 CQR6

Guru**** 1090800 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS192, AM26C31
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962507/alternative-op-amp-for-part-v192-4ak-g4-cqr6

主题中讨论的其他器件:SN75ALS192AM26C31

我正在为 TI 运算放大器模型寻找替代运算放大器、而我在网站上的任何地方或通过客户支持都找不到该模型。 它具有部件号"V192 4AK G4 CQR6"。 我需要一个与此器件等效的替换器件、但由于我无法在互联网上找到该器件、我无法确定什么是可行的替换器件。 该部件是16位部件。 请告诉我、是否有人有任何见解、并且可能熟悉器件及其属性、以便我确定可行的替换方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harleen、您好!

     请发布器件图片。  这可能有助于确定器件。

    谢谢、

    ~Leonard   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上的器件图片如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Harleen、

     到目前为止、它将变为空。  它可能是定制器件、我需要做更多的研究才能找到答案。

    另外、想知道您是否可以获得电路板的原理图?   

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Leonard 的深入介绍。 当然、该部件是定制的。 它是谐波驱动器公司用电缆提供的单端到差分转换器 PCB 的一部分。 不可原谅的是、他们不愿意为我提供此 PCB 的原理图、因此我希望在这个论坛中找到该器件、这样我就可以跟踪并替换它、而无需购买一根全新的电缆(它们相当昂贵)。 很遗憾、我无法为您提供原理图、但我认为这是某种缓冲器或运算放大器。 我不确定它是否有用、但下面是电缆手册的链接 :https://www.harmonicdrive.net/_hd/content/documents1/RSFsupermini.pdf

    为了简化手动搜索、使用的电缆名称是:Ewa-E××-JST09-3M14 (它是编码器电缆)

    它专为谐波驱动器的单端 RSF-5B 超小型传动器而设计、电机和电缆在日本生产和制造。

    我希望我提供的信息可能有助于跟踪器件。 请告诉我、我是否可以向您提供任何可能对您有所帮助的其他信息。 我还与这家公司的一名销售工程师联系、希望他能为我提供器件规格、但我现在不确定他是否能够向我提供该信息。

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harleen、

    这应该是 SN75ALS192PW、连接器将是逻辑输入(以及一根短电缆)、因为我看到 IC 引脚1和7有布线。 我还看到引脚8接地、引脚16可能是电源。 这与 SN75ALS192PW 一致。   目前、SN75ALS192产品页面上没有 PW 封装选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    非常感谢您的见解! 您是否熟悉与您列出的器件等效的器件? 或者、该模型是否是此应用程序中唯一可供购买的型号?

    再次感谢您!

    Harleen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harleen、

    第一步是检查引脚电压/波形、以确定器件是否正常工作。 SN75ALS192数据表显示了这种易于理解的器件的功能。  

    我怀疑有第三方旧库存供应商可能有库存、以防您希望使用可能相同的替换器件替换器件。  

    AM26C31看上去一切正常、引脚分配、封装和电源电压都是相同的。 这应该起作用。 我将转递此帖子、以查看产品所有者是否有任何进一步的建议。