请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR111 大家好、我有兴趣使用 xtr111作为0~100 uA 和~20V 合规电压之间的可编程电流源。 数据表中建议的限流电路使用大型组件。 由于我只需要小电流、您能推荐一些小尺寸替代产品吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
下面是 Kai 提到的 Howland 电流泵解决方案的一个示例。 本 应用报告概述了该设计。