This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:INA250设计帮助

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/957449/ina250-ina250-design-help

器件型号:INA250

尊敬的团队  

美好的一天!

我们的客户需要我们确认 INA250的一些详细信息

描述和数据表显示它是双向的、但根据图、共模电压为-0.1V 至30V、因此、基本上对于我们的项目、我们控制电磁阀的感应电压。 为此、我们使用4象限电源、为我们的产品提供-10A 和10A 之间的电流。我们的产品在0.6欧姆范围内、这意味着我们从0V 到+6V、然后返回0、然后返回-6V、 然后返回到0V。我的问题是、我们是否可以使用 INA250测量电流... 因为它是双向的。

该图显示负载连接到 GND。 我想、如果 INA 连接到 GND、则在10A 电流时、2m Ω 分流器会使电压等于10mV...plus 和负值。 这在-0.1V 和36V 范围内...例如:gnd --INA shunt --负载-- 电源轨。如果可能、则 INA 应能够在-10A 至10A 的电流下运行、因为它等于-0.020至0.020伏。

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    您是否阅读过数据表的第7.4.1节?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    INA250可配置为双向、以便测量正负差分输入电压、该电压由正/负电流在分流电阻器上产生。

    请注意、双向仅适用于差分输入;共模输入应始终在-0.3V 至40V 的范围内、如绝对最大额定值部分所述。

    此致、Guang