This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200原理图审阅

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/960854/amc1200-amc1200-schematic-review

器件型号:AMC1200

大家好、

我们发现 AMC1200电路的偏差较大、增益范围较大。 您能否帮助查看原理图以查看是否有任何改进?

谢谢。

原理图

测试结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    如果您移除 D5和 DV74进行测试、会发生什么情况? D5和 DV74可能会显示高泄漏电流、因此会降低电路的精度。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我还想查看移除二极管后的结果、它们有时会在与器件前端交互时导致问题。 谢谢 Kai!

    其100欧姆的感应电阻不是很高、但28k 欧姆的差分输入电阻与感应电阻并联、导致等效感应电阻 为99.64欧姆。  

    他们测试了多少个系统? 这是第一个原型设计还是已经测试过多个电路板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢 Kai、我们将在移除 D5和 DV74后对其进行测试。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    谢谢 Alex。

    测试结果来自一个电路板、但我们在类似情况下测试了多个电路板。

    我认为客户担心偏差、例如从8.0009到8.101的增益变化。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、Alex:

    客户移除二极管、但结果不变。

    您能否提供其他建议以改进它?

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我不理解表:-)

    22k + 22k +3k9+100得出的分频因子为480。 因此、对于60.02V 的输入电压(BATV1+和 BATV1-"之间)、AMC1200输入端的电压应为0.1250V、而不是0.9628V。 请您解释一下吗?

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    输入/输出列中的值是计算还是测量的? 如果进行了测量、您能否在原理图上指明具体位置?

    我建议使用数字万用表直接测量输入和输出引脚、以确保器件行为正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、Alex:

    抱歉、0.1202是 AMC1200输入、0.9628是 AMC1200输出、因此增益约为8。

    下表是测量结果、它们是在 AMC1200的输入和输出端、VINP 和 VINN 之间的电压以及 VOUTP 和 VOUTN 之间的电压下测得的。

    您能否分析增益偏差为何较大? 从数据表中可以看出、8是正常值、没有最小值或最大值。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    该器件的标称增益为8、环境温度下的额定增益误差为+/-0.5%。 这意味着增益可以在7.96至8.04之间变化、并保持在规格范围内。 该器件还具有失调电压误差、我认为这就是在较低电压下出现较大"增益"值的原因-失调电压误差对总体误差的影响较大。 随着共模电压的增加、静态偏移误差变得越来越小、您可以看到增益越来越接近规格。  

    要求他们在0V 共模电压下进行额外的测量。 这应该定义它们的偏移误差。  从输入/输出值中减去该偏移误差(请记住将输入偏移乘以8以输出)、然后重新计算器件的增益。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您提供这些信息。 这很有帮助。

    为了提高系统 精度、我们说服客户将单个输入更改为差分输入。

    如果您有其他用于提高系统精度的器件、请告诉我们。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    R90和 R? 有点高。 数据表建议12R。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我不理解从单输入到差分输入的转换。 您能否澄清您向客户提供的建议?  

    我在上一篇文章中试图指出的是、失调电压误差可能包含在用于计算增益误差的测量中。