This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962684/amc1311-amc1311

器件型号:AMC1311

您好!

对于 AMC1311 IC、即使低侧电源的建议工作电压范围为3V 至5.5V、标称值为3.3V。 我们能否使用5V 电源运行低侧 VDD?

这方面是否会有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smiththa、

    从5V 为 AMC1311 VDD2供电完全没问题、完全没问题。