This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY

Guru**** 2820135 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TLC6C5724EVM, TLC6C5724-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/961246/usb2any-usb2any

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: TLC6C5724EVMTLC6C5724-Q1

大家好、团队成员

我的客户正在使用 TLC6C5724EVM。他想通过使用 USB2ANY 来询问 SPI 数据的最大长度(限制)。 他尝试使用 USB2ANY Explorer 发送 SPI 数据、  

"对于 TLC6C5724EVM、SPI 通信的数据长度为36字节。另一方面、我们将创建一个使用10个 TLC6C5724-Q1 IC 的系统。在此系统中、如果在菊花链中连接10个 IC、则 SPI 通信数据的长度将为360字节。

我们希望通过 使用 USB2ANY 和 API 库(USB2ANY.DLL)来执行此 SPI 传输。 WEDO 可以吗?"

请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个串联接口、因此您可以使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您能再多说一点吗?

    我知道 SPI 通信是一种串行接口、因此它可以发送360字节长度的数据。
    但是 USB2ANY Explorer 最多只能发送85个字节。 是否可以与 USB2ANY API 的 SPI 函数‘u2aSPI_WriteAndRead’一起发送? 该引用没有提到字节长度(第24页)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 USB2ANY 的详细信息、请向参考团队寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Frank、

    请告诉我哪个团队 负责 USB2ANY?

    当我输入"USB2ANY",时、我只能连接到放大器论坛、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在内部使用了 MSP430、因此您可以从430组获得帮助。