This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:计算电流消耗的 INA216

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA216EVM, INA216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962366/ina216-ina216-calculating-current-consumption

器件型号:INA216

我使用的是增益为200的 INA216EVM 和放大器。 分流电阻为0.04欧姆。  

我正在测量示波器上的输出。 但是、我不知道如何根据 mV 计算(公式)电流消耗。

在电源上、我注意到大约1mA、但我正在寻找以 uA 为单位的更精确值。 您能否建议要计算的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压为3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表中所述、INA216本身的最大值为30µA μ A、加上连接到 INA216输出的负载中的电流。 例如:3V 到10k 会提供额外的300µA :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望将 mV (从示波器)转换为 mA。 例如、示波器上的平均电压为23.8mV。 如何将其转换为 mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RBM、

    感谢您考虑使用德州仪器。  要计算等效电流、您需要获取 INA216输出并除以增益、然后除以分流值。  0.04Ω 0.0238V/(200V/V)/(Δ I)=.002975A=2.975mA。  由于您测得的电流非常低(至少对于该器件)、因此您将看到器件出现一些显著误差。  在低电流电平下占主导地位的两个相关规格是电压偏移和输入偏置电流。  假设您的共模与数据表电气特性表中的失调电压条件类似,则您的典型误差为(30E-6V)/((0.0238V)/(200V/V))*100%= 25%。  最坏情况会更大。  您可以执行初始空载条件测量、以帮助解决此问题。