This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502:滞后区域似乎将此 CMP 的输出驱动至中间轨

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962378/tlv3502-hysteresis-region-appears-to-drive-the-output-to-mid-rail-for-this-cmp

器件型号:TLV3502

该比较器的滞后区域似乎将输出驱动至中间轨。  

它们在模拟电路中使用比较器、因此 V_oh 和 V_ol 需要非常靠近电源轨、最好是对称。 它处理的是一个非常缓慢的移动信号、因此电路需要一个非常稳定的迟滞区域。

分配此问题后、将在内部发送原理图以供查看。

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    请在有机会时将原理图发送到我的电子邮件。 同时、我将关闭此帖子、以便我们可以离线处理您的问题。

    谢谢、

    Joe