This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2673:序列

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2673, OPA2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955636/opa2673-sequence

器件型号:OPA2673
主题中讨论的其他器件: OPA2677

您好!

您能告诉我以下序列是否可用?

MCU GPIO -> A0/A1

2.12V 电源 V+、GND V-

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    真的是个好问题吗? 我想、一种首选方法可能是将您的控制线设置为 OPA2673的禁用模式、然后使其加电。  

    OPA2673在 OPA2677 (DSL 驱动)的基础上、通过与 Intellon Down in Ocala Florida 的一些讨论而成长-他们是一家由原来的点阵打印机公司销售的公司创办的公司、希望实现家庭自动化(窗户遮光控制) 在他富丽堂皇的马牧场、这是20世纪90年代末电力线通信的起点之一。 几乎所有的历史和现有驱动器解决方案都是基于 CFA 的、如 OPA2673。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想我会这样做:

    它还在 µC Ω 和 OPA2673之间提供了一些 HF 隔离(R1)。 µC 将 OPA2664信号接地的接地噪声污染降到最低:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    使用此电路时、只要 uC 输出为高电平或低电平、A0/A1就始终为低电平。

    这似乎是由于方框图中的下拉。

    您能确认这个电路吗?

    UC 输出默认为高电平、定期为低电平。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    两点:

    1.根据数据表,我的电路应该工作:

    2.如果您不修改 μ µC 的代码、则需要添加一个逆变器、当然:

    Kai