This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4990:LM2902KAV、OPA4990、OPA4171之间的比较。

Guru**** 2797775 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902KAV, OPA4171, OPA4990, TLV9154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962136/opa4990-the-comparison-between-lm2902kav-opa4990-opa4171

器件型号:OPA4990
主题中讨论的其他器件:LM2902KAVOPA4171TLV9154

您好、支持团队  

我的客户希望优化用于低侧电流感应的运算放大器的性能。 (LM2902KAV、OPA4990、OPA4171。)

运算放大器电路如下所示、

您能否按下表计算每种运算放大器类型 Vcc=12和 Ta -40至125C 的 Vout 容差?

VSENSE (mV)

输出电压(V)

VCC =12V、Ta -40至125 C°

理想

LM2902KAV

OPA4990

OPA4171

最小

最大

最小

最大

最小

最大

5.

0.50

 

 

 

 

 

 

10.

1.00

 

 

 

 

 

 

20.

2.00

 

 

 

 

 

 

30

3.00

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要看看您提到的放大器的失调电压、OPA4990和 OPA4171的典型和最大失调电压已经比 LM2902KAV 低得多。

    与 OPA4171相比、OPA4990具有更高的典型失调电压、但在整个温度范围内具有更低的最大失调电压。

    这意味着:
    如果客户主要在室温条件下工作、OPA4171可能是您的最佳选择。
    如果您在接近极端温度的条件下运行、OPA4990的性能会更好。  

    如果成本是您的主要驱动因素、并且在制造前需要等待一定时间、我建议使用 TLV9154、它以低于 OPA4990/OPA4171的价格提供出色的性能。 目前、我们能够提供样片。

    最棒的
    Jerry