This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393迟滞电路问题

Guru**** 2779385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956228/lm393-lm393-hysteresis-circuit-questions

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件: LM2903

您好、支持团队  

我的客户在 用于上电控制的迟滞电路中采用了 LM393、如下所示  

由于 未知原因、它们的迟滞电路无效、但在将源更改为 ST 后、波形正常  

请允许我帮您检查 TI 和 ST 之间的区别

您是否有任何应对措施来克服这一问题   

非常感谢  

异常波形  

正常波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    请确认比较器的电源电压。 是5V 还是12V? 比较器电源是否也在上升? 拍摄这些照片时是稳定的还是稳定的?

    C846的值是多少(10nF?)。 B+电压是多少?

    他们是否在所有 TI 器件或仅几个器件中发现了此问题?

    我确实看到了一些问题。 使用正反馈(迟滞)时、不建议将电容器放置在正输入节点(C843、C846)或输出端(C871)上。 这些会导致反馈延迟并影响迟滞操作(导致突发)。

    在"正常"波形转换之前、似乎在360ms 和570ms 发生了一个大瞬态。 他们是否知道这是从哪里来的? 它看起来至少为-1V。 LM2903系列不喜欢负电压和类似的尖峰、这会导致运行异常。 瞬态恰好在"异常"图中的输出开关之前发生。 他们是否还了解了电源线中的瞬变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队  

    C846为 NC (无元件)、C843为1nf、 VCC 为14~15V、 B+为325~330V

    有 C871号、我假设您正在谈论 C844?

    BTW、我的客户想知道 VCC 加电就绪和差分馈入电压时的延迟时间、输出何时会产生电压?

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    D803和 C844的用途是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色

    我们将继续审查并返回给您。  同时、请就 Kai 的问题发表评论、因为他也会尝试提供帮助。

    也感谢 Kai 的评论。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    在"异常"照片中、正输入(蓝色)在上升大约15ms 后开始下降、然后在基准(绿色)下交叉、此时比较器输出开始变为低电平、然后12V 关闭。 然后、正输入恢复到基准之上、而比较器输出开始上升。 看起来比较器正常工作。

    因此、问题是正输入节点"下降"在100ms 和130ms 之间、而"正常"似乎没有下降。

    此时基准(负输入)上似乎也会发生突发。 基准上没有旁路。 尝试将一个10nF 电容器与 R870并联、以为基准提供旁路。

    您是否监控过比较器电源? 来观察瞬态或干扰?

    比较器电源引脚上是否有一个旁路电容器(引脚4和8上直接为0.1uF)。 我看到布线上有很多瞬态和噪声、

    比较器的另一半(U803A)在干什么? 您是否查看过这些引脚以确保信号在范围内? 检查瞬态。

    另请尝试删除 C843 -它可能会延迟迟滞。

    LM393应在几微秒内"加电"-快于图中的时间刻度。 我们看不到比较器电源的序列、但比较器在开始时似乎反应正确。