This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:由同一浮动电源提供的两个隔离式运算放大器、用于测量反向电压电势

Guru**** 2996220 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1301, ISO224, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/960874/amc1311-q1-two-isolated-opamps-supplied-by-the-same-floating-power-supply-measuring-opposite-voltage-potential

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311、 AMC1301、 ISO224、 AMC3330

我已将 AMC1311的 AMC1301替换为电压测量值。

已使用 TINA 验证我的设计、但发现 AMC1311 TINA 模型忽略负输入范围。 您能否确认 AMC1311 TINA 模型尚未更新以考虑负输入信号?

在我的设计中、我将直流总线电压分为正负两部分。 需要使用电压偏差器来测量相对于直流总线中间位置的 POS 和 NEG 电压。

连接了 TINA 模型。 由于 AMC1311模型忽略负输入电压、一切看起来都很好。 但实际上、我会得到错误的负信号测量。

您能否建议修改我的设计、以便为 AMC1311使用相同的浮动电源并测量正负电压?

谢谢

Petr