This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV07:是否计划使用更小的封装版本?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV07, OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/957245/tlv07-plans-for-a-smaller-package-version

器件型号:TLV07
主题中讨论的其他器件: OPA196

是否计划将 TLV07置于更小的封装中?  似乎目前仅在 SOIC-8中提供。

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    实际上、SOIC-8是 TLV07目前提供的唯一封装。 我没有看到任何其他软件包中提供它的计划、但 应用工程并不 总是完全了解营销工程的计划。

    即使 市场营销在工作公告中确实有内容、也会通过市场营销渠道发布、而不是在 e2e 上发布。  让我与营销工程部门核实 一下他们是否有任何有关您的问题的信息、我 可以分享这些信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果您愿意、请随时向我发送内部电子邮件。  Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    遗憾的是 、此器件上没有缩小封装的计划。

    但是、我们确实在 SOT-23中提供具有相同直流失调电压的 OPA196。

    OPA196是一款 CMOS 放大器、功耗更低、且 A 具有更低的本底噪声。

    请告诉我您对它的看法?

    Soufiane