This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4524:THS4524输出端的直流失调电压。

Guru**** 2514515 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/961953/ths4524-dc-offset-at-the-output-of-ths4524

器件型号:THS4524

在我的应用中、我将 THS4524用于差分至差分应用。 使用的 OCM 电压为1、63。 我使用100K 和475K 配置了4.75的增益。 这种脱焊操作需要很长时间才能投入生产。

最近、我们观察到 P 和 N 输出端的失调电压不是1.63V。  当 N 变为低电平至1.4V 时、P 变为高电平至1.7V、从而为我提供300mV 的直流失调电压。 该直流失调电压与 INOUT 是连接还是未连接还是悬空无关。 当连接器上的输入短接时、此偏移变为零。 我确信输入端没有直流耦合。  

这样做的原因可能是什么? 电阻值越高、会导致输出端出现直流不平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、对于这个器件、这些是非常高的 R 值、原理图将有助于加载等 我可能会通过这些射频值来运行最差的 IOS 规范。 这些 R 值太高、您可能会遇到间歇性振荡问题、实际上会伪装成偏移问题。