Other Parts Discussed in Thread: OPA837, OPA2810
主题中讨论的其他器件:OPA837、
大家好、
可以告诉我 SSBW 和 LSBW 之间的区别吗?
我了解了 SSBW = GBW/增益、这显示了运算放大器线性运行的输入信号频率能力。
您能告诉我 LSBW 的含义以及如何计算它吗?
此致、
Ochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kai、这实际上是那里比较近似的规格映射之一-一个非常简单的错误一直很普遍(尽管我30年来一直在努力解决它)、那就是当您在 LSBW 扫描上测量 F-3dB 时、您的基频实际上会下降-3dB -对吧? 因此、您进入该方程的振幅为0.707*Vpp/2。 有些遗憾的是、没有0.707因子的方程式不断出现在其中的一些数据表中-告诉我美国的专业人员从不更新他们的教科书中使用的传统材料(有时有点过时)。 我所做的150+数据表中的任何一个都包含该系数(第一个是 CLC404数据表中的系数) 例如、这里是最新的 OPA837、我在这里的其中一个应用手册中包含了 Xavier 提到的0.8软糖系数
我最近发表了很多关于这一点的评论、但这里是 OPA2810的评论、很遗憾、它的下降速度比上升的 SR 慢-这使这更加复杂、 不过、我确实获得了从 AOL 到增益1的小信号的良好映射-我可以使用一些大信号西姆进行得更远、但现在不是这样、
e2e.ti.com/.../OPA2810-data-sheet-comments-and-model-review.docx
上午 Ochi、Kai 等人
在这一点上、我相信这比您感兴趣的更多、但我继续操作、并将该转换区域调整应用于 OPA2810 PDS 10V 表中的2个 LSBW 数字。 实际上、从2Vpp 和4Vpp 数字映射到一致的215V/usec SR 是一项非常好的工作。 然后、更好的是、模型在转换边缘产生215V/usec 时间斜坡-该文章中的方法似乎相当有效、我将采用其他方法作为更近似的方法。 24V 表稍高一点、但不多、我没有分析这些。