This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:当差分输入为2.5V 时、输出是多少?

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/961743/amc3330-q1-what-is-the-output-when-the-differential-input-is-2-5v

器件型号:AMC3330-Q1

您好!

我想问:

1.当我为 AMC3330-Q1使用2.5V 差分输入时、输出是什么?

2.如何修改 Vclping?的值

3.根据数据表,当我使用2.5V 差动输入时,它超过了 Vclping (±1.25V)),所以输出电压被限制在±2.49V,这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    如果超过 AMC3330-Q1的+/-1.25输入范围、输出电压将削波至+/-2.49V。  您不能修改 Vcl削 的值-它是固定的。