This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4140:重新设计/优化时需要放大器电路支持

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4140, DAC7564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/961124/opa4140-amplifier-circuit-support-required-on-redesigning-optimizing

器件型号:OPA4140
主题中讨论的其他器件: DAC7564

作为我新项目的一部分、我需要重新设计 UV LED 驱动电路。 在这里,我使用 TI 的 AM335x 处理器,并使用 SPI 连接了一个 DAC–LTC2668-12。 DAC 输出将连接到 UV LED - NSHU591C。 UV LED 的规格如下所示。

(突出显示的一个正在使用)。

DAC 输出 (设置为0.068V)连接到运算放大器(OPA4140)电路、用于恒定电流源(如果我的理解有误、请纠正我的问题)。 电路如下所示。

UV LED 的阴极连接到放大器 B 的同相端子,以测量电流。

DAC_VOUT1–DAC 通道1输出。

LED1_A–UV LED 阳极

LED1_K–UV LED 阴极

对此我有一些疑问。

  1. 在第一个运算放大器和 MOSFET 配置中控制电流的方式。
  2. 目前在电路中使用的是12位16通道 DAC,我计划用 TI 的 DAC7564替换 DAC。 它是否与进一步的电路兼容、或建议具有4通道和更高精度的一些更便宜的 DAC。
  3. 是否有针对上述运算放大器配置进行任何计算以从理论上确定输出(未在数据表中找到)

谢谢

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    电路问题;电路中存在很多问题。

    1. 在第一个运算放大器和 MOSFET 配置中控制电流的方式。

      DAC 输出电压通过 R357施加到 U36A +IN 输入端。 U36A 输出可调节电平、从而使 U36B 的输出电压等于 DAC 电压、从而使 U36A 反相和同相电压大致相同。 Q10 MOSFET 向 LED 负载提供电流。 LED 电流流经1欧姆电流感应电阻器 R364。 U36B 感测 R364两端的电压、使该电压上升约20倍。 然后、将 U36B 的输出电压施加到 U36A 反相输入。

      2.目前在电路中使用的是12位16通道 DAC,我计划用 TI 的 DAC7564替换 DAC。 它是否与进一步的电路兼容、或建议具有4通道和更高精度的一些更便宜的 DAC。

      我们不在精密放大器 e2e 论坛上提供 TI DAC 产品的覆盖范围。 我建议向转换器 e2e 论坛发布查询、以获得有关此类问题的最佳帮助。

    2. 是否有针对上述运算放大器配置进行任何计算以从理论上确定输出(未在数据表中找到)

    这不是一个直接的反相或同相运算放大器电路、它涉及两个反馈路径。 使用所示的电阻器值、电路可产生约50mA/V 或50ms 的跨导增益。 推导该电路的传递函数需要时间。 我已经加入了 TINA 仿真电路、这样您就可以观察电路的工作原理、这应该有助于推导传递函数。

    e2e.ti.com/.../OPA140_5F00_LED_5F00_driver_5F00_01.TSC

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您的简单而简短的解释。

    我有一个小问题、即仿真中 R8的值为何为191K 而不是15K。 有什么特殊原因吗?

    谢谢、此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    我只是在设置 TINA 原理图时将 R7、191k 值传递到 R8。 如果您不为下一个电阻器将其更改为另一个值、TINA 将使用您输入的最后一个电阻器值。 幸运的是、将 R8设置为191k 与正确的15k 相比、仅影响交流响应。 直流电平与新仿真显示的相同、R8为15K

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的快速响应和这些信息、您的回答让我对电路有了很好的了解。  

    此致、

    Sebastian