This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4041:TLV4041R5器件可在同相输入端采用10MHz 时钟?

Guru**** 2522660 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4041, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956978/tlv4041-the-tlv4041r5-device-can-be-feeded-with-10mhz-clock-at-the-non-inverting-input

器件型号:TLV4041
主题中讨论的其他器件: TLV3201

您好!

通过从数据表中查看上升时间、可以看出它被写入为1.7ns。

我可以将10MHz 时钟信号传递到 TLV4041R5的输入端。

谢谢、

Manikanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上升时间方面有一个小的校正。

    在 20%至80%测试条件下、上升时间为10ns。

    谢谢、

    Manikanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta

    上升和下降时间值得一看、但您实际上需要查看器件的传播延迟、以确定可以向比较器施加的输入频率。  根据保守的经验法则、您可以取(trise + tfall + TPLH + tpHL)之和的倒数来确定最大输入频率。  由于传播延迟已经为360ns、因此应用周期为100ns 的10MHz 输入将不起作用、因为这比比较器的响应时间快得多。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    感谢您的确认。

    您能不能推荐任何其它能够驱动10MHz 时钟信号的比较器系列。

    封装可以是任何东西、不仅是 SOT23-5。

    Manikanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV4041是具有集成基准电压的最快比较器。

    对于10MHz 频率、您需要使用 TLV3201等更快的比较器并从外部生成基准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这绝对是一个好建议

    卡盘