This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC32:F/V 转换器的输出电压精度

Guru**** 2814045 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956670/vfc32-vout-accuracy-of-f-v-converter

部件号:VFC32

大家好、

 

我们想知道 F/V 转换器的 VOUT 精度。

您能告诉我们“7.5”的准确度吗?

(例如、7.5±○○%)


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    VFC32数据表未指定 F 至 V 模式的精度、因此我们无法引用特定的精度。 数据表设定并建立了所有产品性能保证。

    VFC32内部的1mA 电流源和运算放大器都是精密的。 数据表图4 F/V 电路中无源器件 R1和 C1的容差变化很可能导致比 VFC32本身产生的误差精度更高。 R1应易于适应0.1 %的低容差电阻类型。 C1和 C2应为高质量、低容差电容器、以实现最佳精度。 如果这些无源器件是精确的、则"估计"频率精度将达到所述 VOUT = 7.5 R1 C1 FIN 的几个百分点

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas - San、

    感谢您的回答。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏