This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4021:TLV4021

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4041, TLV6703
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956709/tlv4021-tlv4021

器件型号:TLV4021
主题中讨论的其他器件:TLV4041TLV6703

大家好、

在我们的其中一个项目中、我们将使用器件型号为 TLV4021R2/TLV4041R2的模拟比较器。

根据我们的设计、

1) 1)输入应为同相输入。

2) 2) Vref 低于1.2V、因为我的输入电压振幅为1.2V

3) 3)封装应为 SOT23-5

根据数据表、我没有找到适用于上述应用的任何样片器件(MPN)。

因此、请建议具有 Vref 的器件小于1.2V (例如:0.5V 或0.2V)

谢谢、

Manikanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV4041‍R5DBVR
    TLV6703‍DDCR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    您建议的器件是‍基准电压为1.2V 的 TLV4041 R5DBVR。

    但我在同相输入端的电压电平仅为1.2V。

    如果我们要使用该器件、我可能无法获得高逻辑输出。

    因此、请针对相同的情况建议相应的 MPN。

    谢谢、

    Manikanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    我会根据您的要求推荐 TLV4041R2。 TLV4041R2的内部基准电压为0.2V。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据表1、TL4V4041R5的基准电压为0.5V。(R1和 R5是相同的、这毫无意义。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的支持、您正是 TLV4051R5的内部基准值0.5V。

    我的建议和克莱明都应该适合你, Manikanta。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位先生:

    在表1中、非常清楚器件。

    但是、如果您看看 MPN、没有人匹配同相输入类型的0.2V 或0.5V 基准电压。

    请看一下。

    谢谢、

    Manikanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位先生:

    随附了封装信息以供参考。

    我们仅在寻找同相和 SOT23封装。

    谢谢、

    Manikanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta

    很抱歉稍后加入支持、但您的问题是什么?  如果您需要采用同相配置的 SOT23封装、则 TLV4041R5是此产品系列中唯一的选择。  如前所述、基准电压为0.5V。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    感谢您的确认。

    Manikanta