This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2388:运算放大器失调电压

Guru**** 2679815 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2388, OPA2336, OPA336, OPA2387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/960939/opa2388-op-amp-offset-voltage

器件型号:OPA2388
主题中讨论的其他器件: OPA2336OPA336OPA2387

我们最近收到了5个 OPA2388样片进行测试。 我们目前使用的是 opa2336、我们正在寻找具有较低失调电压的运算放大器。 我们将 OPA2336与新的 OPA2388进行了比较、测得的失调电压为110uV (2336)和240uV (2388)、这与规格不符。
输入为0至+50mV、增益约为11、电源为单电源5VDC。
样本标有生产日期代码 P13ZG3
封装显示批次代码为0750185ASH
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    您需要哪种范围的低失调电压? 基于 OPA2388和 OPA2336、您可以根据需要进行选择

    1.5V 直流单电源

    2.双封装

    MicroAmplifier 系列

    轨到轨输出摆幅

    如果您能够为我们提供额外的性能规格、我们可能会推荐其他符合较低偏移电压要求的运算放大器。   

    例如、OPA2336的额定输入失调电压低于。 为了复制数据表 Vos 图、您必须在相同的指定条件下测试样本。 不同的共模和电源电压都可能影响 Vos 值。  

    根据 OPA2336中报告的110uV 值(假设采用 E、P、U 封装)、Vos 图位于指定的数据表中(假设测试设置与我们在鉴定中使用的设置相同)。 +/-60uV 的 Vos 是典型值、+/-125uV 是指定测试条件下封装的最大 Vos 数字。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    谢谢你。 我们实际上正在寻求改进我们目前使用 OPA2336的设计。 我们根据规格选择了 OPA2388、发现它在我们的电路中是最差的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    您可以向我们发送原理图吗? 如果您不在原理图工具中绘制、则可以用手绘制。 请指定运算放大器运行参数和性能要求。  

    输入为0至+50mV、工作输入频率是多少?

    增益约为11

    单电源5VDC

    预期带宽

    负载要求(电阻负载或复杂负载)

    瞬态性能、稳定性分析等。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    此电路板的构建原理图和 BOM 已附加。

    这是一个低通应用、通常仅限直流信号

    BW 可以为1MHz 或更高

    负载为10K 或更高

    尚未定义瞬态和稳定性、但需要性能最佳的放大器。

    谢谢、

    Hans

    e2e.ti.com/.../A81_2D00_SC_2D00_SPMC012-REV-A.pdfe2e.ti.com/.../91_2D00_SC_2D00_WA-REV-D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我将根据您的要求推荐此电路。  

    以下是该电路的一些性能:

    1、截止频率约为3.4kHz (运算放大器的带宽为100kHz)。 由于应用的输入通常以直流电运行、这是绰绰有余的。  

    2、输入为0V 时、Vout 仿真为2.23mV (增益= 11)。 如果这太高、 您可能会考虑使用较低的 Vos 精密运算放大器。  

    是 Tina 仿真。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA336-Vos-12022020.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond、

    我们需要0.35uV 或更低的 VOS。 您能为我推荐不同的放大器吗?

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我只想澄清一下您的设计要求。  

    当上述电路的输入为0V (增益= 11)时、应用需要 具有近似值 输出端<0.35uV*11=3.85uV 失调电压。

    最棒的

    Raymond   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    是的、这对我们来说很好。

    谢谢、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我们有两个可能满足或不满足您设计要求的超低失调电压运算放大器。 在 Vos 规格中、我没有看到任何低于+/-1uV 的值。 发布的 Vos 额定值为特定电源电压、VCM、温度等。 在整个工作范围内、您的应用需要增益为11的低失调电压。  

    或者、您可以考虑在 Vin = 0V 时补偿失调电压。 如果您有兴趣、我可以根据 OPA336发送一些内容。 请告诉我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    谢谢你。 我们将尝试使用 OPA2387

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意热电势:-)

    Kai