This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333-Q1:最大永久差分输入电压

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956734/ina333-q1-maximum-permanent-differential-input-voltage

器件型号:INA333-Q1
主题中讨论的其他器件:INA333

您好!

我使用 INA333放大0...20mV 的信号、并使用 uC ADC (5V_ADC_reference 电压)测量放大的信号。 对于 INA、我使用的增益为101、基准电压为0.7V。 INA333的电源为 V+= 5V V-= GND。

INA 是否能够在整个温度范围内处理其输入之间的0..5V 差分电压、而不会造成损坏? 或者 、是否有必要 通过二极管或外部电阻器来保护 INAS 输入?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    INA 是否能够在 整个温度范围内处理其输入之间的0..5V 差分电压、而不会造成损坏? 或者 、是否有必要 通过二极管或外部电阻器来保护 INAS 输入?

    捕获图像显示了 INA333中建议的输入和输出电压范围。 以便操作 Instr. 以线性方式、您需要满足以下要求、请参阅图21、其中电源轨电压为0-5V。  

    可实现如下所示的输入电流和电压保护。 另请检查绝对最大值 额定值的影响。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA333-11162020.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的快速回答。 不知怎么说、我错过了数据表中的这一章。 这对我有很大帮助。

    最棒的

    Michael