This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219

Guru**** 2560850 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/960958/ina219-ina219

器件型号:INA219

如何将 INA219配置为在"无编程"模式下工作、如数据表中所述?

8.5.3电流分流监控器简单使用(无需编程)

如果只需要读取一个分流压降和总线、可在无需任何编程的情况下使用 INA219

默认12位分辨率、320mV 分流器满量程范围(PGA =/8)、32V 总线满量程范围的电压、

以及分流电压和总线电压的连续转换。

如果不进行编程、则通过读取分流电压来测量电流。 电流寄存器和功率寄存器

仅当校准寄存器包含编程值时才可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您发表您的问题并欢迎来到论坛。

    您不必将 INA219配置为在"无编程"模式下工作、因为在器件上电时配置寄存器始终设置为其默认值(请参阅表5和表6)。 只要根据图28 (典型应用原理图)和图30 (推荐布局)在 PCB 上设置器件、 µs 器件将正确加电并开始在532 μ s 转换时间以12位分辨率连续更新分流和总线电压寄存器、因为这是加电时配置寄存器的设置方式。

    希望这有道理。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您没有回答我的问题、现在我必须再次等待、以获得简单的答案。 ***。

    我需要寄存器信息的更多信息。

    --------------------------------------------------

    我是否需要一个时钟进入 SCLK 并以什么频率运行?

    --------------------------------------------------

    此电子邮件会让 BS 永久获取答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否毫无意义。

    因此、我将在此重复一遍、让您轻松...

    在 SDA 和 SCLK 线路上、为了在这个"无编程"模式中输出数据、我到底需要做什么? 设置时、我是否只打开它、如图28和30所示、数据开始输出? 或者您是否留下了大量信息??? 该死的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、

    我对错过这个问题表示歉意。

    您可以使用标准 I2C 通信协议对 INA219进行读取和写入、根据第7.6节的规定、该协议确实要求主机器件在1kHz 至400kHz 的快速模式下以及在1kHz 至2.56MHz 的高速模式下驱动 SCL 的时钟。 决定该模式的因素是主机如何启动通信、相关信息请参阅数据表的8.5.6.1或 UM10204 I2C 总线规范和用户手册的第5.3.2节

    根据图16和18、只要主机需要从 INA219读取测量值、就需要写入 INA219的地址字节、然后将寄存器指针字节设置到所需测量值的寄存器。 一旦指针被置位、如果您想从同一寄存器中读取数据、则无需再次置位。

    因此、在通信开始之前、您不必为 INA219指定特定的时钟频率。 主机只需在第7.6节所示的范围内运行时钟频率、INA219便会与该频率进行通信。

    请将您的任何其他问题发回。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、

    在发送我的最后一封邮件之前、我没有看到您的最新回复。

    总之、"不编程"模式所需的一切就是使用有效的原理图和布局(图28和30)来设置 INA219、为其加电、然后使用具有 I2C 兼容性的主机根据图18和16读取数据。 加电后、INA219将自动开始连续更新分流电压和总线电压寄存器、直到被编程为执行其他操作或断电为止。

    它实际上就是这么简单。

    此致、

    Peter