This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA316-Q1:PSpice 问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/961134/opa316-q1-pspice-issue

器件型号:OPA316-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA316

OPA316 PSpice 模型无法与 CST (EMC 相关仿真工具)配合使用、报告的错误如下所示、请提供帮助吗? 我的客户表示其他供应商的器件没有此类问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我不熟悉 CST 仿真工具、我认为它不是我们支持的软件、但是、我会尽力提供帮助。

    其他供应商模型是否具有相同的格式(.cir)? 我认为它不能识别模型声明,因为它试图将 BBW_SW 解释为模型,而这是在 vSwitch 之后建模的组件的名称(通过在文本编辑器中打开.cir 并查看网表可以看出)

    最棒的
    Jerry