This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6517:低频响应性能

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6517, LMH6521, LMH6881, LMH6515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/961228/lmh6517-low-frequency-response-performance

器件型号:LMH6517
主题中讨论的其他器件: LMH6521LMH6881LMH6515

您好!

我正在寻找 VGA 解决方案以满足以下要求:

支持 5V 电源

2.增益步长:0.5-1dB

增益范围:-10dB 至15dB

4.BW:DC-130MHz

5.并行控制接口  

6.输入范围>=3.3V

问题:

  • 我更喜欢单通道解决方案、但我发现 LMH6881和 LMH6402对增益范围和控制接口有限制。 然后、我想确认 LMH6517还是 LMH6521适合此应用? 您推荐哪一个?
  • 对于低频响应、我在图2数据表中只找到10MHz 的频率响应。  此器件是否可用于低频范围、例如 kHz 级别? 低频响应性能如何?

此致、

陈苔丝

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tess、

    LMH6521似乎没有提供您所需的并行接口?  

    关于 LMH6517、如果您愿意放弃0.5dB 至1dB 的游戏控制以降低噪声并将最小增益增加至-7dB、那么 LMH6515可能是更好的选择。 高达10MHz 的直流增益应是平坦响应。

    最棒的

    Hasan Babiker