This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2348:器件建议

Guru**** 2912160 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955192/opa2348-part-recommendation

器件型号:OPA2348
主题中讨论的其他器件:OPA2313

大家好、团队、

我有一位客户正在将 OPA2348A 用于其上一代手持数字万用表。

对于具有相同或更高精度、更低 IQ 和/或其他优势的器件、您是否可以提供任何建议?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    仅当您允许较低速度时:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    如果您正在寻找真正纯粹升级的器件、并且基本上不会影响任何其他性能规格、那么我建议您查看 OPA2313 (确保在数据表中仔细检查规格)。  如果客户考虑为另一个规格牺牲一个规格、则可能还有其他选项。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    希望您找到了符合您期望的器件。  如果您需要进一步的帮助、请告知我们。  否则、我将假定您的问题已得到解决。

    此致、
    Daniel