主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LMP8602、 LMP8601、
大家好、
我可以在 LTSPICE 中获取一些库文件来使用它吗?
谢谢、
m
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
井号、如果您在这里向下钻取并单击圈出的行、它将打开 zip 文件、包括.lib 版本-它在 LTSpice 中工作或不工作的位置是下一个问题、
这里是该文件、如果您可以直接从这里导入、
大家好、
感谢您的建议。 已将库文件集成到 LT SPICE 中。 感谢您对工具的建议。 从未看过它。 但通常我们在这里使用 LSPICE 或 PSpice、而我没有。
1) 这似乎原则上起作用。 当 V1为阳性时、我没有问题。 IF R1和 R2足够低:
2) 当 R1、R2变得更高时、它不起作用。 似乎有一个巨大的电流流入 INA?! 该检测引脚处的输入阻抗是多少? 电阻非常高。 我有一种情况、即我的电压>=100V +与保护二极管一起需要限制二极管电流。 例如、在 KR 范围内、这使得无法正确感测 R1、R2上压降的原因...
3) 当我使用负电压 Vor V1时、它不起作用。 我更改了感测引脚、即+Pin 比-Pin 更正、以便进行感测。 难道它也不应该工作吗?
要进行汇总:
*流入 SENSE 引脚的电流消耗是否确实存在?
*如果不使用二极管+ R1、R2、如何保护 SENSE 引脚免受500mV 以上2V 的电压的影响?
*当我的电源为负电压时、为什么它不工作?
BR、
Markus
您好、Carolus、
thanks...no 有关输入阻抗如此低的好消息。
关于您的另一篇帖子的链接-这里他们也使用的是1KR :-)
因此、现在我几乎不知道如何限制感测引脚上的电压。
您对电流输出响应的理解是什么? INA 后面有一个 ADC 消耗的电流不是很大、还有一个使用外部晶体管的增强型400V 电路、正如您建议的那样。
但最后-它为什么不能与-15V 和开关感应引脚配置配合使用?
BR、
Markus
Markus、
该器件提供电流输出而不是电压输出、因此可通过电阻器设置增益、如 IO*Rg = Vout。
电流设置不起作用的原因是器件在输入引脚上未看到有效的共模。 与10kΩ Ω 相比、您可以将路径中的5.5Ω Ω 和10 Ω 电阻器视为对负载短路。 这意味着两个输入引脚的电压均为-15V、因此 VCM 为-15V。 该器件的共模允许范围为2.7V-36V。
您能否使用电压输出器件? 我们有一些建议可以测量共模的这一负值、但它们是提供电压输出的预定义增益部件、如 LMP8602。
Markus、
我们的其他几款产品可能在这里工作、但与 LMP8602一样、环路在内部闭合、增益是预先固定的(对于 LMP8602、为20x、50x、100x)。
您可以在此处通过 我们的参数表查看其他能够承受-15V 共模电压的器件。
Markus、
我不太确定您的环境中正在发生什么、但我怀疑模型中的某些内容未正确导入。 具体而言、我认为不存在饱和点。 我在 TINA-TI 中运行了您的测试设置、得出了不同的结果、显示了器件在低于 V+大约1V 时的饱和状态、这对应于数据表中的最坏情况。 在您的设置中、我在 SENSE 引脚上测得的值为808.06mV、这表示二极管已导通、并将引脚钳制到该电压:
通过分析该数字、SENSE 引脚上的808mV 将代替输出公式中的 ISR (在100欧姆电阻另一侧的分流器上测量的值与之无关、而是引脚上的重要值)、 因此 Vout 引脚的预期输出为.808*50k/5k = 8.08V、这大概是您在仿真中看到的结果。 这表明您的模型只是输出实际计算的输出电压、而不是显示器件进入~4V 的输出饱和状态。 这不应该发生、模型中的某些东西很可能无法正确导入、因为我在 TINA 模型中看不到这种行为。
Markus、
遗憾的是、作为 LTSPICE 最终用户许可协议的一部分、TI 无法提供 LTSPICE 支持。 正如我说过的、该模型肯定应该饱和、而不是像之前连接的 TINA 仿真中那样提供大于 Vs 的电压。
TI 确实提供 了此处提供的免费 PSpice 版本、这可能有助于您在此处进行分析。