This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:寻求与 INA219类似的更精确、更低电流、更低电压型号的建议

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA226, INA233, INA228, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/960936/ina219-looking-for-advice-on-a-more-accurate-lower-current-lower-voltage-variant-similar-to-ina219

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件: INA226INA233INA228INA238

您好-

在我们之前的电路板设计中、我们使用4个 INA219器件来测量为芯片供电的4个电压的电压和电流。  这些器件的性能令人满意、但带宽和精度方面的限制使我们无法为下一个电路板设计找到更有针对性的器件和更好的步骤。

我们对电压/电流测量器件的要求是:

  1. 我们的 SoC 是一款功耗极低的器件、我们希望在毫瓦范围内进行精确的实时测量。
  2. 我们希望精确测量为电路板上的 SoC 供电的0.5V 至3.6V 之间的电源电压。
  3. 我们希望精确地测量这些电源提供的电流、范围为几十微安到几百毫安。
  4. 我们更喜欢能够读取测量值的数字输出器件(I2C 或 SPI)。
  5. 我们需要一个高侧测量器件。
  6. 共模电压大约为总线电压。
  7. 通常、电流是单向的。  这些是馈送 SOC 的正直流电源、但它们是开关电源。  

INA219选中了上述大多数框、但它们具有我们想要解决的以下限制:

  1. 测量带宽为~2kHz。  因此、我们需要具有更高带宽的器件、这样我们就不限于500微秒的采样窗口。  我们往往不会检测由于带宽受限而发生的动态电压/电流变化。
  2. INA219的电压范围为16V/32V。  这远高于我们的需求、因此理想情况下、我们的器件处于8V 范围内、我们可能会在该范围内获得一些分辨率。
  3. 在"分流和总线、连续"模式下读取时、INA219读数需要在每个分流和总线测量之间交替使用 ADC。  这实际上会使 ADC 在50%的时间内因电流或电压活动而产生盲区。  
  4. 如果器件提供某种程度的读数缓冲/FIFO、这将是理想的选择、因此不限于 I2C 提取每个离散读数的能力。  由于 I2C 在每次读取时都有一些开销、因此读取数据的有效载荷会产生很大的开销。  当电路中有多个 INA219器件时、这会成为一个限制、因为要返回每个具有 I2C 速度的器件、需要一些时间。  对结果求平均值确实有帮助、但也会使结果稀释。

我们的问题是、TI 是否提供具有与 INA219相似功能的器件、但解决了其中一些精度和带宽限制。

感谢您的指导。

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    自从 INA219推出以来、我们的数字电源监控技术已有一些重大里程碑。 您将看到速度和准确度的提高。

    首先、您可以查看 INA226或 INA233。 虽然 INA233较新、但这两者在电气规格方面相似。

    如果您正在寻找更高的性能,INA238 (16位)和 INA228 (20位)是我们最新的高电压器件,具有高分辨率和最快转换时间@50uS。

    此致、Guang