This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192-Q1:整个温度范围内的 VO 电压输出摆幅规格

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/960707/opa2192-q1-vo-voltage-output-swing-spec-over-temp

器件型号:OPA2192-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA192-Q1

我需要 Vo 规格作为最小值/最大值。

数据表中只有 Vo 规格作为典型值。

您能否将 Vo 规格随温度变化的最小值/最大值提供给我?

此致、

Kasuya

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何运算放大器的线性输出摆幅都是 AOL 测试中使用的条件、并且是输出电流(Iout)的函数。  

    因此、对于 OPA192-Q1、在-40C 至125C 温度范围内、线性输出摆幅最大/最小为:10k 负载时、任一电源轨300mV (Iout~+/-1.8mA);2k 负载时、任一电源轨600mV (Iout=+/-9mA)-请参阅下文。